Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700AEVM-732 Thread 中讨论的其他器件:BQ25700A
工具与软件:
您好!
我需要使用 BQ25700A IC 实现死区时间差功能。 我们的要求是持续30毫秒的备用电源200W @ 12V 输出电压。 此 IC 是否会支持我的设计、以及此 IC 是否可以使用电容器代替电池?
我想知道 EVM 设计的备用时间是多少。
谢谢。