This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700AEVM-732:BQ25700

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417499/bq25700aevm-732-bq25700

器件型号:BQ25700AEVM-732
Thread 中讨论的其他器件:BQ25700A

工具与软件:

您好!

我需要使用 BQ25700A IC 实现死区时间差功能。 我们的要求是持续30毫秒的备用电源200W @ 12V 输出电压。 此 IC 是否会支持我的设计、以及此 IC 是否可以使用电容器代替电池?

我想知道 EVM 设计的备用时间是多少。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvid、

    我想您可以使用输出侧的超级电容器来实现这一目的。 BQ25700A 可以为电池或超级电容器充电、保持时间取决于电池/超级电容器、而不是充电器。  

    此致、

    老虎