This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:VSYS 压降问题

Guru**** 2547690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415990/bq25720evm-vsys-drop-issue

器件型号:BQ25720EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25720

工具与软件:

嗨、专家

我将按照以下设置测试 BQ25720、但 VSYS 在重负载时始终会下降。

测试条件:

VIN = 20V;

VSYS_MIN=12.3V

ISYS=0A 至6A;

IBAT = 0A;

JP3=4S;

测试结果:

VSYS (V) ISYS (A)
12.43.

0

12.28.

1.

12.28.

2.

12.27.

3.

12.26.

4.

11.71.

5.

9.64

6.

如您所见、当 ISYS 增加到6A 时、VSYS 降至9.64V。 它是否达到任何保护阈值? 或者、我必须更改任何设置才能解决该问题?

请查看随附的寄存器文件以供参考。 谢谢。   

e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_register.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我认为这个问题与电源要求有关。

    输入电流限制为3250:

    输入功率:65W

    输出功率:57.84W

    效率高达89%、预期效率约为90-95%(这可能与测量功率的方式有关)

    建议增加输入功率以支持输出功率。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的答复。

    I 已将输入电流限值增加至6350mA。 (电源为 GPC 3060D、可支持6A)  

    但仍然发现、当 ISYS 增大且输入电流接近3A 时、充电器状态 IN_IIN_DPM 将更改为"IN IINDPM"且 VSYS 会下降。

    测试条件:

    Vin = 5V;

    VSYS_MIN=12.3V

    IBAT = 0A;

    JP3=4S;

    ISYS=0.96A (非  (位于 IINDPM 中)   

    ISYS=1.06A (在 IINDPM 中)

    请查看随附的寄存器文件、帮助我了解发生了什么问题。  

    谢谢。

    此致、

    Allen

    e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_0.96A.txt

    e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_1.06A.txt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    您可以启用所有 ADC 并重新收集这两个测试设置吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我启用了所有 ADC、发现 当充电器状态 "处于 IINDPM"时、输入电流读回将钳位在2950mA。

    因此、我禁用 EN_IIN_DPM 以不钳制输入电流、它也能解决 VSYS 压降问题、但我仍想知道为什么 在2950mA 时触发 IIN_DPM、甚至将 IIN_HOST 增加到6350mA?  

    随附了寄存器文件以供参考。 谢谢。

    测试条件:

    Vin = 5V;

    VSYS_MIN=12.3V

    IBAT = 0A;

    JP3=4S;

    ISYS=1.1A (非  (位于 IINDPM 中)    

    e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_1.1A.txt

    ISYS=1.2A (在 IINDPM 中)

    e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_1.2A.txt

    ISYS=1.2A (禁用 EN_IIN_DPM)

    e2e.ti.com/.../12.3Vo_5F00_1.2A_5F00_IINDPM-Disable.txt

    此致、

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    您已启用 EN_EXTLIM。

    启用此功能时、输入电流限制由 ILIM_HIZ 引脚和 IIN_DPM 寄存器的较低值设置。 EVM 上的 ILIM_HIZ 引脚限制为大约3A。 如果您禁用此位、充电器应仅依赖于寄存器中设置的输入电流限制。

    此致、

    Christian。