请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 工具与软件:
你(们)好
我将 BQ25505用于具有可充电电池的小型物联网器件、但问题是、在 电池 断开导致 VBAT_SEC 出现短压降(几毫秒)后、器件无法再次上电。 一些测量表明、如果电压降至约2V 的内部欠压锁定以下、BQ25505就无法启动。 下图显示了 VBAT_SEC 和 VSTOR 处电压的行为。
我假设 VSTOR 处连接的电容器阻止了干净启动。
如果内部欠压锁定做出反应、芯片如何重新启动?
即使 VIN_DC 没有电压且连接到 VBAT_SEC 的电池仍然正常、在电压下降很短时间后、可以采用哪种解决方案来重新启动器件? 或者如何在短路压降后防止这种关断行为?
非常感谢