This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:在短路压降/欠压锁定后无法启动

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417577/bq25505-doesn-t-start-up-after-a-short-voltage-drop-undervoltage-lock

器件型号:BQ25505

工具与软件:

你(们)好

我将 BQ25505用于具有可充电电池的小型物联网器件、但问题是、在 电池 断开导致 VBAT_SEC 出现短压降(几毫秒)后、器件无法再次上电。 一些测量表明、如果电压降至约2V 的内部欠压锁定以下、BQ25505就无法启动。 下图显示了 VBAT_SEC 和 VSTOR 处电压的行为。

我假设 VSTOR 处连接的电容器阻止了干净启动。

如果内部欠压锁定做出反应、芯片如何重新启动?

 即使 VIN_DC 没有电压且连接到 VBAT_SEC 的电池仍然正常、在电压下降很短时间后、可以采用哪种解决方案来重新启动器件? 或者如何在短路压降后防止这种关断行为?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第7.4.3节"当未连接输入源时、VSTOR 节点应在连接存储元件之前放电至接地端。 热插拔已充电的储能元件(例如、电池保护器 PFET 闭合)、当 VSTOR 节点高于接地值100mV 时、VSTOR 和 VBAT_SEC 之间的 PFET 将保持关闭状态、直到连接了输入源。"

    此致、

    Mike Emanuel