工具与软件:
您好、先生、
我们正在调试客户的 TPS65994AD。 端口 A 是20V 电源受电方、端口 B 是正常的交替 DFP (U3+DP 双通道设置)。 端口 A 看起来正常。 但端口 B 有一些问题
1.我们在日志中看到5V 0.9A 拉电流 PDO、但我们尚未在 PJT 中定义它。
2.我们尝试检查 HPD GPIO 功能、但看不到 HPD GPIO 信号的高电平。
您是否需要帮助检查我们的设置和日志? 谢谢。
此致、
Gary Teng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
我们正在调试客户的 TPS65994AD。 端口 A 是20V 电源受电方、端口 B 是正常的交替 DFP (U3+DP 双通道设置)。 端口 A 看起来正常。 但端口 B 有一些问题
1.我们在日志中看到5V 0.9A 拉电流 PDO、但我们尚未在 PJT 中定义它。
2.我们尝试检查 HPD GPIO 功能、但看不到 HPD GPIO 信号的高电平。
您是否需要帮助检查我们的设置和日志? 谢谢。
此致、
Gary Teng
尊敬的 Shubha:
很抱歉、我没有在上一条消息中附加 PD 日志。 并且没有 I2C 日志、因为系统中没有 EC。
系统将通过端口 A 的20V 灌电流 PDO 唤醒、我们在端口 B 连接的器件是总线电源加密狗。
固件版本为 f509.04.14。
此致、
Gary
e2e.ti.com/.../5722.M133MTDK_2D00_100_5F00_U15_5F00_09231040.rar