This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:端口 B 设置为5V3A DFP

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416682/tps65994ad-port-b-setting-as-5v3a-dfp

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

您好、先生、

 我们正在调试客户的 TPS65994AD。 端口 A 是20V 电源受电方、端口 B 是正常的交替 DFP (U3+DP 双通道设置)。 端口 A 看起来正常。 但端口 B 有一些问题

1.我们在日志中看到5V 0.9A 拉电流 PDO、但我们尚未在 PJT 中定义它。

2.我们尝试检查 HPD GPIO 功能、但看不到 HPD GPIO 信号的高电平。

 您是否需要帮助检查我们的设置和日志? 谢谢。

此致、

Gary Teng

e2e.ti.com/.../M133MTDK_2D00_100_5F00_U15_5F00_09231040.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给我们的一名团队成员。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    系统是否处于 DeadBattery 模式?  

    请共享 PD 日志+ I2C 日志。  

    请确认使用的固件版本。

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

     很抱歉、我没有在上一条消息中附加 PD 日志。 并且没有 I2C 日志、因为系统中没有 EC。

     系统将通过端口 A 的20V 灌电流 PDO 唤醒、我们在端口 B 连接的器件是总线电源加密狗。

     固件版本为 f509.04.14。

    此致、

    Gary

    e2e.ti.com/.../5722.M133MTDK_2D00_100_5F00_U15_5F00_09231040.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这种行为是预期行为。 当设备在 DeadBattery ( Porta 20V PDO)中通电时,源 PDO 被限制为900mA (因为系统在 DeadBattery 中, PD 控制器限制电流)。  

    请使用 VIN3V3引导器件、或通过 I2C 清除 DeadBattery 标志、查看5V 3A PDO。

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

     994的交替模式通信和 GPIO 控制在电池电量耗尽模式下是否可以正常工作?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    是的、ALT 模式和 GPIO 将在 DeadBattery 模式中按预期工作。  

    谢谢!

    Shubha