This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:无法获得稳定的输出、电压变化约为10%

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403265/ucc28730-unable-to-get-stable-output-voltage-variance-around-10

器件型号:UCC28730

工具与软件:

我正在测试围绕 UCC28730设计的反激式转换器。

我具有宽输入电压范围(300 - 1000 VDC)、并且使用分压器为 HV 引脚供电。

设计的输出电压为24VDC、最大负载为250 mA。

已使用240VAC 和480VAC 整流测试了转换器。 (350和700 VDC)

转换器启动并连续运行。

对于低负载、万用表的输出读数为24V。

在较高负载(使用100欧姆电阻器)时、输出为25VDC。

使用示波器观察可以发现电压有高"纹波"。

电压波形在22 - 26V 范围内变化。

我通读了应用手册"PSR 控制器故障排除"、但找不到与我的问题相关的任何建议。

要解决此问题、您有哪些建议?

请告诉我、我是否可以提供任何波形或其他信息来提供帮助。

谢谢你

戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您联系我们。

    您能否检查输出端是否有足够的输出电容。

    当负载增加时、漏感能量可能会耦合到辅助绕组、从而导致输出电压发生这种变化。

    请在计算器中分享 LMA 和匝数比值、然后分享缓冲器值。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    对于输出电容器、我最初使用的是100 μ F。

    我升级至330uF、输出电压仅略有改善。

    以下是变压器参数:

    磁化电感:7.4mH

    漏电感、49uH

    Np = 60、Ns = 6、Na = 5。

    缓冲器元件 C = 1000 pF、R = 470k

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您发送额外的输入。

    我认为、330uF 足以应对此应用。 我曾尝试在 Excel 工作表中输入参数、看起来电感可能在下侧。 对于 PSR 控制器、电感、电流感应电阻和输出电容(越高越好)才能实现稳定性、这一点至关重要。

    我已附上您的规格的 Excel 表。

    e2e.ti.com/.../3108.SLUC579_5F00_UCC28730-Design-Calculator.xlsx

    请核实 RCS 和 Lm、如果您对自己的观察有任何意见、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    使用现有设计、Lm = 7.4mH。

    我将研究如何针对 Lm 使用11mH 的变压器。

    这可能是一个挑战、因为供应商指出设计接近最大 Lm 而没有更大的尺寸。

    我的设计中的 RCS 为3.0欧姆。

    我可以将电阻器更改为较高的建议值、看看会发生什么情况。

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    当然、在进行这些更改后、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    周五、我收到了新的变压器。

    我更换了板上的变压器、并继续进行测试。

    问题仍然是一样的;具有较高电感的变压器并没有解决我的问题。

    我还将驻地协调员增加到4.3R。

    这也没有明显的影响。

    还有其他建议吗? 此问题是否由 PCB 布局引起?

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的反馈和您对使用新变压器进行检查的帮助。

    如果在此没有帮助、我认为这可能是由影响 Vs 引脚的噪声引起的。 您是否曾尝试在这里插入一个大约10pF 的小电容器以查看这在这里是否有帮助?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    是的、我在论坛上打开此问题之前尝试过。

    电容器导致电压升至30V 以上。

    此外、我注意到 UCC28730数据表第8.3节中的、它警告 VS 引脚上的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    您能否发布一份原理图、以便了解我是否遗漏了这里的内容?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    我有一个原理图和一个示波器波形我想分享。

    我在论坛中没有看到附加文件的选项。

    是否有电子邮件地址或上传网站来向您发送文件?

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    请使用选项插入来附加文件。 如果无法做到、我会将电子邮件 ID 发送给它。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    这是原理图。

    请注意、已进行以下更改:

    1.将 D10替换为并联的470k 电阻器和1000pF 电容器。

    2. R57现在是5.6R 而不是3R。

    3.仅使用1个变压器-原理图上显示2个变压器,以方便不同的供应商。 我们已经确定使用一家供应商、变压器磁化电感为11mH。

    4.未在电路板上组装或使用 R61/R62。 对于将来的构建、它们已从设计中删除。

    5. R65为23.3k

    波形显示了具有100R 测试负载的输出。

    e2e.ti.com/.../HV-to-24VDC-Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您提供的意见。

    我认为变压器,电流感应电阻器和缓冲器看起来不错。 有一点是奇数的、CS 引脚上的滤波器。 10k 和330pf 似乎很高。 此处建议的延迟仅为100-200ns。 需要在此处进行检查。 此外、还要确保电容器尽可能靠近 CS 引脚。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    我将电阻器减小到了1k。 但是、现在 MOSFET 似乎导通、快速关断、导致没有输出。

    我假设 CS 环路可能有噪声。

    330 pF 电容器靠近 CS 引脚。

    电流检测电阻经过滤波电阻到 CS 引脚有一定的长度。

    此外、VS 反馈的布局也不是最佳。

    我计划重建电路板、以改进布局。

    在执行此操作之前、我还应该检查哪些其他项目吗?

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您联系我们。

    对于 Vs 信号、只需确保该布线中没有任何过孔。 此外、这里的电阻器也尽可能靠近引脚。

    另外、确保在大容量电容器上进行单点接地。 电流感应电阻器需要完成此处的电源路径。 从此处开始、使用单独的接地作为控制器接地。 这将有助于防止电源和控制信号之间的噪声耦合。

    确保尽可能减少环路-变压器到功率 MOSFET 的输入-大容量电容器的电流检测电阻器负极。

    也需要尽可能减小 AUX 绕组环路、次级二极管环路和缓冲器环路  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    我正在修订委员会。

    我可能需要2 - 3周、直到我对电路板进行测试并能够对其工作情况作出响应。

    对于 VS 信号、从变压器次级侧的引脚到电阻器 R64有一条较长的布线。

    R64和 R65与 IC 相邻。

    此路径中没有过孔。 您认为这有问题吗?

    我使用了一个接地平面将大容量电容器和其他元件接地。

    电流检测电阻也连接到接地平面。

    这是否足够?或者电流检测电阻接地是否应该单独连接到大容量电容器?

    我将尽量减小 MOSFET 和变压器环路。

    谢谢你

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    您可以尝试切断 PCB (如果它位于外层)上的 Vs 信号布线、并尝试将一根导线直接从 AUX 连接到这些电阻器并连接到引脚、以查看性能是否有任何差异。

    此致、

    Harish