工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
TPS62130RGTR 的电路设计如下图所示。
尽管我们的实际应用电流不超过2A、但我们根据3A 的额定最大电流对 TPS62130RGTR 进行了电气性能测试。
我们发现、对于不同批次的62130芯片、SW-GND 上的抖动测试显示出稳定状态和瞬态功率负载条件下的显著变化。
比较测试波形如下图所示。
1、批次具有更好的抖动测试性能
(__LW_AT__1)稳态测试条件
(__LW_AT__2)瞬态测试条件
2、批次的抖动测试性能较差
(__LW_AT__1)稳态测试条件
(__LW_AT__2)瞬态测试条件
对于抖动测试性能较差的批次、您能否分析当前设计是否存在任何潜在风险? 你有什么更好的建议吗?
谢谢你。