This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130RGTR:SW-GND 抖动问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415278/tps62130-tps62130rgtr-sw-gnd-jitter-issue

器件型号:TPS62130

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 TPS62130RGTR 的电路设计如下图所示

尽管我们的实际应用电流不超过2A、但我们根据3A 的额定最大电流对 TPS62130RGTR 进行了电气性能测试。

我们发现、对于不同批次的62130芯片、SW-GND 上的抖动测试显示出稳定状态和瞬态功率负载条件下的显著变化。

比较测试波形如下图所示。

1、批次具有更好的抖动测试性能

(__LW_AT__1)稳态测试条件

  

(__LW_AT__2)瞬态测试条件

  

2、批次的抖动测试性能较差

(__LW_AT__1)稳态测试条件

  

(__LW_AT__2)瞬态测试条件

   

对于抖动测试性能较差的批次、您能否分析当前设计是否存在任何潜在风险? 你有什么更好的建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanwei:

    由于 DCS 控制、不同器件出现较大或较小的抖动是正常现象。 不良抖动也可能由测试条件或应用引起。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    以下两个测试波形来自两批芯片。 在稳态条件下、使用负载为3A 的电子负载对其进行了测试。

    如左图所示、测试了这个批次的两个芯片、抖动测试结果一致且良好。

    如下图、测试了这个批次的两个芯片、抖动测试结果一致但很差。

    当负载是恒定时、观察到显著的抖动和频率变化。 这是否表示控制电路不稳定?

    请帮助分析并确认这一点。

    谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    科林将在 weedkend 后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanwei:

    两批芯片是否在同一块电路板上进行了测试?

    两个结果的测试条件是否相同?

    您能否进行 ABA 测试、以检查它是否是由电路板差异引起的。

    总之、抖动对于 DCS 控制是正常的、并不表示不稳定。、

    谢谢!

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    两批芯片是否在同一板上测试? 有。

    两个结果的测试条件是否相同? 有。

    您是否可以进行 ABA 测试、以检查它是否是由电路板差异引起的?---- 有。

    测试发现一个批次的2个样片的抖动测试结果一致、比较好;另一个批次的2个样片的抖动测试结果也一致、但比较差。 两个批次的芯片换用进行测试时、发现结果跟芯片一致、表示与电路板无关。

    输出采用电子负载、负载是恒定的;因此、PWM 控制应该相对稳定、并且不应该进行明显的控制调整。 但是、电流测试性能就像存在大负载瞬态一样。 这是否正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanwei:

    我想知道电子负载的设置是恒定电流还是恒定电阻器?

    如果是恒定电流、则不应具有负载瞬态。 请检查电流表。

    实际上、我看到 Vout 是稳定的、相对较大的抖动对于 DCS 控制是正常的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    电子负载的设置为 恒定电流运行 .

    对于在抖动测试中表现相对较差的批次、当恒定电流为3A 和2A 时、可观察到明显抖动。

    如果是恒定电流、抖动测试 应该相对稳定。

    我回顾了 TI DCS 控制简介、据我了解、负载瞬变期间抖动测试中的一些抖动是正常的、但也是正常的

    以便 在输入电压和输出电流恒定时观察到明显的抖动?

    这是否表明内部驱动控制电路可能存在一些不稳定?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanwei:

    这与 内部驱动控制电路不稳定无关。

    由于该器件没有内部时钟、并且在 SW 上很容易看到抖动。

    我想澄清的是、如果您需要固定频率转换器、器件可以正常工作。 您应选择 PCM 或 ACM 控制器件。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    非常感谢您的患者响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!