This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 RSOC

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417510/bq40z50-r1-bq40z50-r1-rsoc

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

你(们)好  

客户要求发运 RSOC 20~30%在生产过程中发现了充电柜中充至28%时的一些情况、让它坐1至3小时、然后在其他站通过测试。 最后、发出命令以进入 SHUTDOWN 模式。 当质量保证再次检查时、唤醒并读取。 您会发现4~6%已经下降。 可能是什么原因? 其中一些非常稳定、为23%。 即使在被唤醒3天后也没有脱落。

1.是否在启动时存在 CB 关系、Bal 时间关系和唤醒时的相同重置,从而导致关系重新计算?

2. ASOC > RSOC 所以有一个重新计算关系的概率?

3. CBR 计算 Bal 时间关系也会有影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    当监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒时、SOC 读数将不准确。 您需要允许监测计获取 OCV 读数、然后监测计应报告准确的 SOC。 在您的测试中、您记录从 SHUTDOWN 模式唤醒后的 SOC 速度有多快?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    我知道、因此在更新 OCV 后它将保持稳定、对吧? 2秒、按如下所示记录发生数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、它应该在 OCV 被更新后保持稳定。 2秒的等待时间不够长、不足以发生这种情况。

    此致、

    Adrian