请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 工具与软件:
你(们)好
客户要求发运 RSOC 20~30%在生产过程中发现了充电柜中充至28%时的一些情况、让它坐1至3小时、然后在其他站通过测试。 最后、发出命令以进入 SHUTDOWN 模式。 当质量保证再次检查时、唤醒并读取。 您会发现4~6%已经下降。 可能是什么原因? 其中一些非常稳定、为23%。 即使在被唤醒3天后也没有脱落。
1.是否在启动时存在 CB 关系、Bal 时间关系和唤醒时的相同重置,从而导致关系重新计算?
2. ASOC > RSOC 所以有一个重新计算关系的概率?
3. CBR 计算 Bal 时间关系也会有影响吗?