This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有关 BQ24610电路中 ACFET P 沟道功率 MOSFET 发热问题的咨询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417607/bq24610-inquiry-on-heat-generation-problem-of-acfet-p-channel-power-mosfet-in-bq24610-circuit

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好、TI 专家

客户应用了 BQ24610、制作了电路板并对其进行了测试、但 ACFET P 沟道功率 MOSFET 中存在发热问题。

审核内容如下。

1.使用了 BQ24610 EVM 电路。

 下面是电路图。 请参考它。 (ACFET_Q2: 这是 BQ24610EVM 中使用的 SI4401BDY-T1 (Vishay)。)

2、电气规范

-输入: 24V/最大 10a

-负载: 24V/最大 6.5A.

3、问题:在室温下对 V-SYS 施加24V/6.5A 负载时25℃ ,ACFET(Q2_SI4401BDY)元件的温度超过75℃。

问题1)如果 R24、R21值降低或处理0欧姆、是否会减少 ACFET (Q2_SI4401BDY)元件的发热?

问题2) Q1和 Q2的元件规格足以实现最大10.5A、但我是否应该进一步增加容量?

问题3)是否有方法可以将 ACFET (Q2_SI4401BDY)元件的温度降低到65℃ 以下?

请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    这看起来与布局有关。 我建议遵循我们的布局指南:e2e.ti.com/.../3324.Layout-Guidelines-and-Example.pdf

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christian

    感谢您的答复。

    对上面的问题1和问题2是否有任何答案?

    客户表示他们尽可能反映了数据表和 EVM 中的布局指南内容、但您认为布局是主要原因吗?

    如果是、您可以根据客户的需要审查 PCB 布局吗? (如果可能、请告知我必要的数据。)

    此外、如果我在相同条件下使用 BQ24610EVM 进行测试、它是否不会过热?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    [报价用户 id="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417607/bq24610-inquiry-on-heat-generation-problem-of-acfet-p-channel-power-mosfet-in-bq24610-circuit "]问题1)如果 R24、R21值降低或处理0欧姆电阻、ACFET (Q2_SI4401BDY)组件的发热是否会降低?

    此电阻器不是必需的、因此您可以降低电阻、但我认为它不能解决问题。 我在检查它是否正常工作时没有看到任何问题。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417607/bq24610-inquiry-on-heat-generation-problem-of-acfet-p-channel-power-mosfet-in-bq24610-circuit 问题2]问题2) Q1和 Q2的元件规格足以满足最高10.5A 的要求、但我是否应该进一步提高产能?[/QUOT]

    是的、这应该会有所帮助。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417607/bq24610-inquiry-on-heat-generation-problem-of-acfet-p-channel-power-mosfet-in-bq24610-circuit/5432555 #5432555"]如果是这样、您可以根据客户的意愿复查 PCB 布局吗? (如果可能、请告诉我必要的数据。)

    我建议先更改 FET。

    此致、

    Christian