主题中讨论的其他器件: TPS62933F、 TPS62933O
工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS62932验证20V 至12V 降压转换器的设计和布局、并观察到电压输出上出现一些异常行为。 在低负载(0 -200mA)下、电压纹波形状符合预期、由于 PFM 的原因、~30mVpp 在较低频率下产生一些锯齿波。 当负载增加到250mA 及以上时、可以在大约10kHz 处观察到较大的~80mVpp 正弦波形。 如果经过放大、您可以看到10kHz 波形由1200kHz 时的正常波纹组成。 我要设法寻找这个大的低频纹波的来源。
我假设这种 行为在某种程度上与降压转换器进入 DCM 模式有关、但我不确定这种行为是否会在预料之内。 除了可闻呜呜声之外、它不会影响我们的最终用例、但我想仔细检查一下这是否符合预期。
谢谢!
Nicholas
空载时的交流耦合波形:
具有500mA 负载的交流耦合波形:
具有500mA 负载的交流耦合波形、放大图: