This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:VOUT 上的较大、较低的频率纹波

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932, TPS62933F, TPS62933O

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413961/tps62932-large-lower-frequency-ripple-on-vout

器件型号:TPS62932
主题中讨论的其他器件: TPS62933FTPS62933O

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS62932验证20V 至12V 降压转换器的设计和布局、并观察到电压输出上出现一些异常行为。 在低负载(0 -200mA)下、电压纹波形状符合预期、由于 PFM 的原因、~30mVpp 在较低频率下产生一些锯齿波。 当负载增加到250mA 及以上时、可以在大约10kHz 处观察到较大的~80mVpp 正弦波形。 如果经过放大、您可以看到10kHz 波形由1200kHz 时的正常波纹组成。 我要设法寻找这个大的低频纹波的来源。  

我假设这种 行为在某种程度上与降压转换器进入 DCM 模式有关、但我不确定这种行为是否会在预料之内。 除了可闻呜呜声之外、它不会影响我们的最终用例、但我想仔细检查一下这是否符合预期。

谢谢!

Nicholas

空载时的交流耦合波形:

具有500mA 负载的交流耦合波形:

具有500mA 负载的交流耦合波形、放大图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在中国假期,将于9月18日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas

    随着负载减小、该器件会进入 DCM、当负载更小时、它会进入 PFM、以在轻负载下具有更高的效率。 轻负载条件下的 Vo_ripple 较大、并且频率会降低。 这是正常的。 TPS62933F 在所有负载范围内以 CCM 模式运行、因此没有更大的 Vo_ripple、并且由于 Fsw 降低、不会产生可闻噪声。 但轻负载效率较低。

    您可以检查 Vo_ripple 和可闻噪声对您的系统是否可以接受、请注意还有 TPS62933O 比 FCCM 具有较高的轻负载效率、并且没有可闻噪声。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 这样会造成麻烦的原因是、纹波会随着负载增加而增大、而不是随着负载减小而增大。 即、在空载时、我们具有30mA 纹波。 在500mA 负载上、我们有一个正弦80mV 纹波、此纹波在2A 负载时增加至接近100mA。 大纹波在所有负载上也是一个恒定频率(~9.5kHz)、无需进行调整以匹配负载。 这与 PFM 的预期行为背道而驰。

    我确实遇到了下面链接的线程、其中有另一位用户出现了此问题、并将问题追溯到展频功能、该功能会在我看到的纹波上精确频率进行调制。 我还找到了一份 TI 白皮书、似乎确认了这与展频实现有关、特别是说展频功能通常会在精确的调制频率下在输入和输出上留下电压纹波。 将这些链接保留在此处、供可能通过该主题的其他人使用。 我将 TPS62933F 准备好、以检查纹波是否消失。

    TI E2E 主题、讨论同一问题

    TI 白皮书《扩频优缺点》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas

    该纹波应由展频引起、调制频率为 Fsw/128、TPS62933F 无展频、应能解决您的问题。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-收到了 TPS62933F 的样片、可以确认它解决了问题。 示波器截图是为可能会碰到螺纹的其他人附带的。 纹波现在在所有负载条件下都介于20 -25mA 之间。 如果可能、我会建议在数据表中添加一条 涉及此行为的声明、因为尽管 TI 提供了专门相关的白皮书、但该声明在任何地方都没有提及 

    空载时的交流耦合波形:

    2A 负载时的交流耦合波形: