主题中讨论的其他器件: REF3025、 TLA431
工具与软件:
客户希望知道 VREF 在不同温度下的偏差。 它是否与下面的公式有关?
如何计算差分处的 VREF 偏差? temp?
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
TL431B I 工业温度等级、也称为您刚才提到的"I 型号"、其温度范围为-40°C 至85°C。
B 精度等级提高了基准电压精度。
不过、 温度漂移规格与其他版本的相同、具有相同的"I"温度等级。 您可以在第7页、第10页和第13页上看到这一点。当比较三个基准电压精度等级和看到整个温度范围内基准输入电压的偏差对于"I"温度范围的所有版本都保持不变时:
此外、图6-1将用作参考。 有关最大温漂值、请参阅相应的电气特性表。 总之、"B"级也适用于图6-1。
谢谢!
Jackson
Brian、您好!
第14页的表说明:"在推荐的运行条件下、TA = 25°C ( 除非另有说明 )"。 对于"整个温度范围内的基准输入电压偏差"技术规格、存在 注(1) . 在该表下面、此注释的内容为"偏差参数 VI (dev)和 II (dev)是指在额定温度范围内获得的最大和最小值之间的差异"。 因为这用于 TL431B Q 器件、温度范围为-40°C 至125°C。 所以、整个温度范围内的基准输入电压的偏差是针对整个-40°C 至125°C 温度范围。
在绝对最大和最小 VREF 值方面、 妥善做法是考虑整个温度范围内最差的情况、即[2.483V - 0.034V、2.507V + 0.034V]、因为这正是我们在数据表中保证的结果。
但是、例如、如果单独挑选一个 TL431器件、并且测得 VREF 为2.502V、则输出电压的总漂移绝不会超过34mV。 一些但并非全部可能存在:
VREF 可能介于2.468V 至2.502V 之间(总偏差为34mV)
VREF 可能在2.485V 至2.519V 之间(34mV 总偏差)
VREF 可能会在2.502V 至2.536V 之间变化(34mV 总偏差)
出于这个原因、最好考虑最差情况、低侧为2.449V、高侧为2.541V。
如果客户希望器件具有改进的温漂、可以考虑 TLA431 (PTLA431QADBZR) 或 REF3025 (REF3025AIDBZR)。 如果还有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
Jackson