This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:不同温度/TA 下的 Vref 偏差

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415308/tl431-vref-deviation-at-different-temp-ta

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: REF3025TLA431

工具与软件:

客户希望知道 VREF 在不同温度下的偏差。 它是否与下面的公式有关?

如何计算差分处的 VREF 偏差? temp?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    客户感兴趣的温度范围是多少?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供这样的曲线吗? 由于客户使用 TUV 执行 FuSa 功耗、因此他们需要更准确的数据以及如何计算这些数据。 请理解。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我询问了温度范围、以帮助选择也会改善温漂的器件等级。 您要查找的图片可在 TL431数据表图6-1中找到。 请记住、这是一条典型曲线、仅用作参考。 温度漂移和基准电压的最大值和最小值可在电气特性表中找到。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jackson。

    看起来图6-1用于 I 和 Q 类型。 我的客户使用的是 B 型(TL431BI)。 这是否可能、您可以提供具有 B 型的类似曲线?

     

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    TL431B I 工业温度等级、也称为您刚才提到的"I 型号"、其温度范围为-40°C 至85°C。

    B 精度等级提高了基准电压精度。

    不过、 温度漂移规格与其他版本的相同、具有相同的"I"温度等级。 您可以在第7页、第10页和第13页上看到这一点。当比较三个基准电压精度等级和看到整个温度范围内基准输入电压的偏差对于"I"温度范围的所有版本都保持不变时:

    此外、图6-1将用作参考。 有关最大温漂值、请参阅相应的电气特性表。 总之、"B"级也适用于图6-1。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    还有一个问题。 是否可以知道如何计算或获得 B (0.5%)、A (1%)、BLANK (2%)的初始精度

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在100degre 下使用了基于图6-1的"相等比例计算"、则 TL431B 的 VREF 最小值和最大值可能如下(0.5%)。 您能否检查一下这是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请使用电气特性表中提供的值与相关部分找到最大温漂和初始精度数值。 例如、下面突出显示的 TL431BI 部分:

    请勿将图6-1用于最大和最小计算、 此图仅用作一般指南。 第6页到第14页包含最大和最小温漂计算的数字。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    客户希望在 TA = 100度时获得 VREF、min 和 VREF、max。 在 E/C 表中、它仅为 TA = 25度。

    如何使用温度系数估算 TL431B(0.5%)在 TA=100度时的 VREF?  

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请查看 TL431BQ (精度0.5%、-40°C 至125°C 温度范围)的 TL431数据表第14页的"整个温度范围内的基准输入电压偏差":

    它被列为最大34mV 客户想要获得的准确度是多少?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第14页上、Vi (Dev)的条件为 Amb 温度:25度、而非全范围温度、不是吗?

    客户只需指定整个温度范围内的 VREF、min 和 VREF、max。 你能提供这些价值吗! 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    第14页的表说明:"在推荐的运行条件下、TA = 25°C ( 除非另有说明 )"。 对于"整个温度范围内的基准输入电压偏差"技术规格、存在 注(1) . 在该表下面、此注释的内容为"偏差参数 VI (dev)和 II (dev)是指在额定温度范围内获得的最大和最小值之间的差异"。 因为这用于 TL431B Q  器件、温度范围为-40°C 至125°C。 所以、整个温度范围内的基准输入电压的偏差是针对整个-40°C 至125°C 温度范围。

    在绝对最大和最小 VREF 值方面、 妥善做法是考虑整个温度范围内最差的情况、即[2.483V - 0.034V、2.507V + 0.034V]、因为这正是我们在数据表中保证的结果。  

    但是、例如、如果单独挑选一个 TL431器件、并且测得 VREF 为2.502V、则输出电压的总漂移绝不会超过34mV。 一些但并非全部可能存在:

    VREF 可能介于2.468V 至2.502V 之间(总偏差为34mV)

    VREF 可能在2.485V 至2.519V 之间(34mV 总偏差)

    VREF 可能会在2.502V 至2.536V 之间变化(34mV 总偏差)

    出于这个原因、最好考虑最差情况、低侧为2.449V、高侧为2.541V。

    如果客户希望器件具有改进的温漂、可以考虑 TLA431 (PTLA431QADBZR) 或 REF3025 (REF3025AIDBZR)。 如果还有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson