This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65276V:SMPS 的稳定性

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414140/tps65276v-stability-of-smps

器件型号:TPS65276V

工具与软件:

你好。

我使用 SMPS TPS65276VR (QFN 封装)。 它根据推荐的电路进行连接、输出电压为3.3V 和5V、我不使用 I2C 总线。 I2C 上安装了两个10K 上拉电阻器。

  • ROSC 电阻器为100k、应对应于大约400kHz 的频率、但在打开引脚 Lx 后测得的频率为900kHz、是其2倍。
  • 此外 、SMPS 不会开始进入稳定状态、但会反复开启和关闭。

LX 引脚:

Vout1 3.3V:

Vout2 5.0V:

  • I 测量 V7V:6.8V、但数据表中为最大值 6.5V。 是这样吗?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卢西亚明天将作出答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您发送编修!  

    (1)您能告诉我什么是 Vin 和 Iout 吗? 是否所有负载都存在此问题?

    (2)您是否有机会检查设计的环路稳定性? 您可以使用以下交流仿真模型来仔细检查波特图。

    TPS65276V TINA-TI 均值参考设计

    (3)如果有任何改进、可以首先尝试将一个100pF 电容器连接到 ROSC 引脚(与 R161并联)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我写了很长时间。 所描述的问题出现在我 手动组装的一块板上。 我认为  焊接有误、因此我再次重新组装了 SMPS 芯片、但再次出现了相同的问题。 这就是为什么我写信给你。 最近,一个机器装配板终于到达,问题不再出现在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道、Viktor。 感谢您发送编修。

    BRS

    卢西亚