请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65276V 工具与软件:
你好。
我使用 SMPS TPS65276VR (QFN 封装)。 它根据推荐的电路进行连接、输出电压为3.3V 和5V、我不使用 I2C 总线。 I2C 上安装了两个10K 上拉电阻器。
- ROSC 电阻器为100k、应对应于大约400kHz 的频率、但在打开引脚 Lx 后测得的频率为900kHz、是其2倍。
- 此外 、SMPS 不会开始进入稳定状态、但会反复开启和关闭。
LX 引脚:

Vout1 3.3V:

Vout2 5.0V:

- I 测量 V7V:6.8V、但数据表中为最大值 6.5V。 是这样吗?
原理图: