This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:bq25300

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416899/bq25300-bq25300

器件型号:BQ25300
Thread 中讨论的其他器件: BQ25308

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25300为锂离子电池(7800mA、4.2V)充电。

当电池已完全耗尽(0V)、充电未完成且 STA LED 闪烁、有时会保持恒定时、我会遇到问题。 但电池不在充电。

那么、您可以帮助说明如何使用 BQ25300完成电池电量耗尽充电或不使用 BQ25300。

否则、所需充电的最低电压是多少。

此致

Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    BAT 引脚和电池包之间是否有任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护? 在某些情况下、电池保护功能可能会将电池从充电器的 BAT 引脚断开。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ning、
    具有内部保护电路且截止电压为2.35V 的电池。 所以电池不会放电超过这个电压(2.35V)所以请检查下面的电路一次提供解决方案的无电电池充电 BQ25300/BQ25308两个 IC 我们使用.
    我们使用 ICHG PIN 20K 将充电电流发送至2A。
    对于具有电池电压3.0的 BQ25308、充电时需要1.62A 的充电电流  
    对于具有电压为3.0vV 的相同电池的 BQ25300、它的充电电流为600maA。 所有组件的值相同。 我检查了所有可能的问题、但仍然是相同的问题。
    请帮助我解决此问题
     
    此致
    Durga Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    您能否请测量 充电器看到的充电器 BAT 引脚接地电压 、并 在相同的测试条件下分别与 BQ25300和 BQ25308的电池组端子电压进行比较?

    谢谢!

    宁。