请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 Thread 中讨论的其他器件: BQ25308
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25300为锂离子电池(7800mA、4.2V)充电。
当电池已完全耗尽(0V)、充电未完成且 STA LED 闪烁、有时会保持恒定时、我会遇到问题。 但电池不在充电。
那么、您可以帮助说明如何使用 BQ25300完成电池电量耗尽充电或不使用 BQ25300。
否则、所需充电的最低电压是多少。
此致
Durga Prasad