This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940-PWP 封装:EP 封装:在 Tj=160C 下的使用寿命

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415021/tlc5940-ep-pwp-package-operating-life-at-tj-160c

器件型号:TLC5940-TLC5940 - EP
主题中讨论的其他器件:TLC5940

工具与软件:

您好、专家。

数据表中的运行寿命图(图11)未包含 PWP 封装中160C Tj 温度的图。 我想了解 Tj=160C 时的估计使用寿命。

您能告诉我 PWP 的估计使用寿命吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敏文:

    实际上、您可以看到、当 Tj 超过150°C 时、它将进入热关断状态。 换言之、器件将无法在这种情况下工作。 因此、我们的寿命不会超过150°C。

    您是否意味着需要在150°C 以上完成工作?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,亲爱的 BR,Jared。

    我理解你的评论。
    我错误地计算了 TJ 温度。
    我使用了 TLC5940PWP PowerPAD 图、图2功率耗散率与自然通风温度间的关系。
    Tj 温度在空气温度为64°C 时变为160°C。因此、我询问 Tj 的温度是160°C。
    顺便说一下、图2中有两个 PWP 图。
    我不知道是指两个 PWP 图。
    PowerPAD 焊接和 PowerPAD 未焊接的含义是什么?
    我在数据表中找不到关键字"PowerPAD"。
    这是指"散热垫"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 敏文:

    您是对的、我认为它意味着散热焊盘。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:


    感谢您的答复。
    我选择"PowerPAD 焊接"。
    在这种情况下、环境温度=64c 时、我想 Tj 温度变为大约160C。
    此 RθJA 值为34.3c/w
    tj=64c+34.3 (c/w) x 2.8w=160.04c
    但是、当 PowerPAD 焊接时、
    我认为 RθJA 值已降至34.3c/w 以下
    如果你知道这个价值,你能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 敏文:

    其实,我不是很了解你,所以我不知道你想知道什么价值.

    但是、您能告诉我如何计算 TLC5940的2.8W 功率吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    感谢您的答复。
    "对不起,我不小心给弄丢了。"
    我想知道 TLC5940PWP (PowerPAD 焊接)在自然通风温度下的工作寿命为64°C。
    如图2所示。 功率耗散率与自然通风温度间的关系、自然通风温度为64c。
     PWP 上所焊接 PowerPAD 的功耗率变为2.8W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敏文:

    好的、我看到了。 您的意思是 IC 在此温度(64°C)下工作、而根据其自身的功率耗散、温度会上升至160°C。 您需要了解160C 的寿命。 我对吗?

    但我的问题是、当器件温度上升到160C 时、器件将进入 TSD、那么器件在此温度下无法工作。

    其次、我认为此器件的2.8W 没有意义、因此我认为您可以计算功率误差。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    感谢您的支持。
    我可以理解根据电路板设计更改的功率比例因数值。
    我的询问已经结束了。
    谢谢!