主题中讨论的其他器件:TLC5940
工具与软件:
您好、专家。
数据表中的运行寿命图(图11)未包含 PWP 封装中160C Tj 温度的图。 我想了解 Tj=160C 时的估计使用寿命。
您能告诉我 PWP 的估计使用寿命吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、专家。
数据表中的运行寿命图(图11)未包含 PWP 封装中160C Tj 温度的图。 我想了解 Tj=160C 时的估计使用寿命。
您能告诉我 PWP 的估计使用寿命吗?
感谢您的回复,亲爱的 BR,Jared。
我理解你的评论。
我错误地计算了 TJ 温度。
我使用了 TLC5940PWP PowerPAD 图、图2功率耗散率与自然通风温度间的关系。
Tj 温度在空气温度为64°C 时变为160°C。因此、我询问 Tj 的温度是160°C。
顺便说一下、图2中有两个 PWP 图。
我不知道是指两个 PWP 图。
PowerPAD 焊接和 PowerPAD 未焊接的含义是什么?
我在数据表中找不到关键字"PowerPAD"。
这是指"散热垫"吗?