This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:预充电电流和旧 USB 协议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, TPS25750, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400648/tps25751-precharge-current-and-old-usb-protocols

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25730、BQ25792 、BQ40Z50

工具与软件:

Chris 您好:

我们已经测试了 bin 文件、并使用 PD 测试仪读取信息。 它显示:

读取 TPS25750的旧 bin 文件时、它的电压为5V 0.5A。  

我认为旧的 bin 文件使用其中一个 PDO 来覆盖传统的 USB 端口。 我们可以对 TPS25751执行此操作吗?

另外对于5V 3A、实际输入电流为2.4A、这是否正常? 旧版 TPS25750可以具有2.8A 电流。

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    根据 PD 规范、我们不能有多个具有相同类型和电压的灌电流 PDO。 我们可以在751项目中进行尝试、但存在不合规的风险。 PDO 特定于 USB-C PD、不在传统模式下使用。

    在测试实际输入电流时、连接的电源是否支持2.4A 电流? 您是否能够监控 TPS25751和 BQ 器件之间的 I2C、以查看在此期间写入的电流值?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    当然、我们可以对其进行测试。 与此同时、由于我们的设计尚未完成、您还有其他可以满足我们要求的 IC 选项吗?

    1.仅受电方。 由于 TPS25750/1支持灌电流和拉电流、因此这有点浪费 IC 功能。

    2.支持 USB-C、USB-USB,可覆盖大部分传统 PD 端口。 对于所有非 PD 端口、我们只需要为所有端口提供5V 500mA 输入。

    3.独立首选,无需 MCU 即可妥善处理"无电电池"。

    我认为要满足这些要求并不是真的具有挑战性。 如果您有任何其他建议、我们现在乐意更改设计。

    谢谢!

    Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    可能是 TPS25730、但您会丢失大量控制和状态信息。 TPS25751可能是此处唯一具有完整功能的选项。 TPS25730也仅支持 PD、不支持 BC1.2。 遗憾的是、我们可能没有适合您要求的 IC。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我们测试了 TPS25751的 BIN 文件、但看起来配置中似乎没有预充电电流。 您可以帮助检查吗? 连接了充电数据、预充电电压阈值为3V。

    e2e.ti.com/.../Sep_2D00_16_2D00_2024-Test-file.rar

    此外、在我们审查充电系统的配置时、充电器 IC BQ25792似乎具有适用于传统 USB 协议(引脚6和引脚7用作 D+和 D-)的 USB 充电功能。 您是否知道我们是否可以直接将 BQ25792连接到 D+和 D-、以便其能够处理传统的 USB 协议? 我们已添加 连接 和0欧姆电阻器以用于测试目的。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    有没有工具应该用于打开.log 文件?

    如果您在上电时监控 I2C、您是否看到没有看到对寄存器0x08的任何 I2C 写入? 我想我们过去添加过这个问题吗? 您能分享最新的.json 吗?

    我们不建议将 D+/D-线路连接到 BQ25792、而不是 TPS25751。 问题是 TPS25751尝试控制端口、并将管理连接状态并根据其认为端口已协商的内容更新 BQ 器件。 如果您将 D+/D-线路从 TPS25751移动到 BQ25792、我们会丢失该信息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    您可以使用 Excel 打开日志文件。 这是 BQ40Z50 IC 中的标准日志、您可能需要转换列才能清楚地读取。

    我们将读取0x08寄存器并验证电流。 同时、对于旧 USB 协议覆盖范围、是否有寄存器显示连接是否为 USB-C/USB PD? 并且我们可以使用 MCU 来读取该位并覆盖电流限制?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您应该能够使用状态寄存器来检查连接。

    该连接不会更改电流限制。

    谢谢。此致、

    Chris