Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ40Z50, TPS25750, TPS25751, TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25750、 TPS25730、BQ25792 、BQ40Z50
工具与软件:
Chris 您好:
我们已经测试了 bin 文件、并使用 PD 测试仪读取信息。 它显示:

读取 TPS25750的旧 bin 文件时、它的电压为5V 0.5A。

我认为旧的 bin 文件使用其中一个 PDO 来覆盖传统的 USB 端口。 我们可以对 TPS25751执行此操作吗?
另外对于5V 3A、实际输入电流为2.4A、这是否正常? 旧版 TPS25750可以具有2.8A 电流。
谢谢!
Chen