主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、 GPCCHEM
工具与软件:
尊敬的先生或女士:
我们希望得到您的帮助。
任何 Zigbee 3.0设备 BQ28Z610 采用单节 LiFePo4电池(400mA、3.2V 设计电压)时、新放电周期启动时更新充满电容量会出现一些问题。 我们设置了系统的所有必要值并完成了学习过程、直到状态为0x0E。 我们在以前的项目中取得了很大的成功、但使用的是经典的3.7V 锂离子电池。
情况是这样的 电芯1 QMax 计算结果几乎正确到了460 mA、并且在学习周期中的某个位置将满电荷容量设置为该值。 但当该过程完成并开始第一个放电周期时、满电容量会立即下降至值83 mA、或类似值。 然后确定电量监测不正确。
我们还遇到了 FC 位设置(FD 可以)的问题。 即使我们正确设置了所有值。 所用的充电器 IC 为: BQ25071QWDQCRQ1 (此充电器的峰值过充)
我们的电池为2p: Enerpower 10430磷酸铁锂3.2V. 200 mA
我们将使用0x4137化学 ID。
重要设置如下所示、您可能会在设置中看到一些差异。 附加数据存储器导出。
非常感谢您的帮助。
e2e.ti.com/.../1bq.gg.csv