This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:单节 LiFePo4、充满电容量问题

Guru**** 1784630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417587/bq28z610-r1-single-cell-lifepo4-full-charge-capacity-issue

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610GPCCHEM

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我们希望得到您的帮助。

任何 Zigbee 3.0设备 BQ28Z610 采用单节 LiFePo4电池(400mA、3.2V 设计电压)时、新放电周期启动时更新充满电容量会出现一些问题。 我们设置了系统的所有必要值并完成了学习过程、直到状态为0x0E。  我们在以前的项目中取得了很大的成功、但使用的是经典的3.7V 锂离子电池。

情况是这样的 电芯1 QMax 计算结果几乎正确到了460 mA、并且在学习周期中的某个位置将满电荷容量设置为该值。 但当该过程完成并开始第一个放电周期时、满电容量会立即下降至值83 mA、或类似值。  然后确定电量监测不正确。

我们还遇到了 FC 位设置(FD 可以)的问题。 即使我们正确设置了所有值。 所用的充电器 IC 为:  BQ25071QWDQCRQ1  (此充电器的峰值过充)
我们的电池为2p:  Enerpower 10430磷酸铁锂3.2V. 200 mA

我们将使用0x4137化学 ID。  



重要设置如下所示、您可能会在设置中看到一些差异。 附加数据存储器导出。


非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../1bq.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否为我提供一个显示此行为的日志文件? 此外、chemID 与这方面的匹配程度如何、您是否使用了 GPCCHEM 工具?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    采用 FC 位设置时、我们进一步移动了一点。 问题出在这个特定的充电 IC 上、因为它没有充电电流斜率。 如此处所示:



    它只是在一分钟内移除整个电流、而正如我们阅读 FC 位设置的标准所示、这与这一时刻相冲突。 我们尝试使用 CC/CV 曲线通过实验室电源为电池充电、现在 FC 位已设置。  

    在注册 CHEMID 后、我们将尝试为 CPCCHEM 生成一个完整的日志、然后我会向您返回日志以及 GPCCHEM 的结果。

    一个问题是、在为 LiFePo4使用该监测计(通常对于充电电压低于正常4200mV 的电芯)之前、您可以总结一下应调整的值? 我知道学习周期指南中的值、但我们想知道(例如)是否也应该调整这些值?



    您是否有一些指南、说明应如何设置具有3、5或3、6V 充电电压的电池? 与此同时、我们将尝试记录化合物 ID 工具的数据并上传到系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们有记录中的充电部分、这显然是从良好的剩余容量(CCA 400mA 4048)跳到 FC 设置位期间的不良容量。  我正在挂接。 至少这是奇怪的。 现在我处于放松过程中、日志继续进行、然后我将放电并再次放松以完成日志记录。 我将带完整的日志返回给您。

     e2e.ti.com/.../chargeFC_5F00_to99mAh.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们从 chemID 开始、并成功完成关于我们应该调整哪些参数的学习周期。 请在完成此操作后更新此主题。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但对于新的学习周期、我们可能至少需要这样做:

    您是否有一些指南、说明应如何设置具有3、5或3、6V 充电电压的电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert、我们收到了来自 chemID 工具的信息、并且设置了 0x0400 chemID 提供了很多帮助 . 现在充电/放电周期看起来更好。 不管怎样、您可以指出、如果我们有一个新芯片、如果我们要使用没有4、2V 充电电压但具有3、5或3、6V 电压的电池、那么我们应该在学习周期之前设置哪个值。 感谢您对此提供的亲切帮助。