This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:从 OUT 到 GND 的漏电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418703/tps82130-leakage-current-from-out-to-gnd

器件型号:TPS82130

工具与软件:

你(们)好。

对于 TPS82130、当 Vin=12V、EN 为低电平时、从 OUT 到 GND 的漏电流或阻抗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 为低电平时、器件会关断。 因此不应存在 从 OUT 到 GND 的漏电流。

    阻抗为 FB 电阻值。

    谢谢!

    Colin