This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:TL4242QKTTRQ1的卷带方向和封装详细信息

Guru**** 2591970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415619/tl4242-q1-reel-orientation-and-package-details-of-tl4242qkttrq1

器件型号:TL4242-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮助告知 TL4242QKTTRQ1的封装材料信息 、如"卷带尺寸"/"卷带尺寸"/"象限"等。 如果您的侧面能够提供图片以显示详细信息、这将会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carol、您好!

    去哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您有更多细节图片吗? 如下方所示、我们可以看到引脚方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能在今天确认吗? 情况紧急。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件间距位于链齿孔之间的中心。  数据表显示了器件之间的间距。  我在数据表中找不到链轮孔间距、但这可能是标准配置。  我将尝试并验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    如果该方向与下面的 pic 相同、我们还想知道此器件的 SMT 方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有新消息吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示引脚1在卷带内。  这一点不明显、如上图所示。  但是、如果您看一下该表、就会发现引脚1位于哪个象限中。  对于这两个器件、 引脚1位于 Q2象限中。  它可以为您提供卷带内器件的方向。

    我知道这很明显、是一张完整绘制的图、但它确实在那里。   

    -fhoude.