This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有一个设计、其中包含芯片 BQ4050和 BQ25672。
用于连接电路板的是 EV2400 (BQ4050为 SMB、BQ25672为 I2C)。
已在使用 Windows 11和 Windows 10的设备上尝试。
连接到 BQ4050正常工作、在 BqStudio 中配置 BQ4050后、系统正常运行、这意味着 BQ25672提供充电、BQ4050电量监测功能。
但是、当我想更改 BQ25672的配置时、无法找到网站上使用 TI Charger GUI 的配置(当然、已安装建议的 Chrome 插件并下载 TI 代理)目标。
当我查看"Options->Serial Port"时、显示了以下错误、表示检测到的 USB 端口不足。 请检查您的 USB 连接...
我已经尝试下载 GUI 应用以供离线使用、但它的行为是相同的。
至此、我想电路板正常工作、但是 USB 驱动程序配置存在一些问题、GUI 看不到电路板?
如果正确、应进行何种配置才能正常工作?
Marian、您好!
使用 BQSTUDIO 时、需要用到 EV2400盒。 它一次只能访问一个 IC。 如果您在启动界面出现时选择充电器、则选择 BQ25798。 BQSTUDIO 不会自动查找充电器。 附件是 BQ25789和 BQ25672的 BQZ (如果此器件不在 BQSTUDIO config folder.e2e.ti.com/.../2045.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25798.bqz 中)
使用在线充电器 GUI 时、您需要 USB2ANY 盒。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
非常感谢您提供该文件。 它现在都在工作。