This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:TI Charger GUI - USB 不足

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ4050, EV2400, BQSTUDIO, BQ25798, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418239/bq25672-ti-charger-gui--not-enough-usb

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ4050EV2400BQSTUDIOBQ25798USB2ANY

工具与软件:

您好!
我有一个设计、其中包含芯片 BQ4050和 BQ25672。
用于连接电路板的是 EV2400 (BQ4050为 SMB、BQ25672为 I2C)。
已在使用 Windows 11和 Windows 10的设备上尝试。

连接到 BQ4050正常工作、在 BqStudio 中配置 BQ4050后、系统正常运行、这意味着  BQ25672提供充电、BQ4050电量监测功能。

但是、当我想更改 BQ25672的配置时、无法找到网站上使用 TI Charger GUI 的配置(当然、已安装建议的 Chrome 插件并下载 TI 代理)目标。

当我查看"Options->Serial Port"时、显示了以下错误、表示检测到的 USB 端口不足。 请检查您的 USB 连接...

我已经尝试下载 GUI 应用以供离线使用、但它的行为是相同的。

至此、我想电路板正常工作、但是 USB 驱动程序配置存在一些问题、GUI 看不到电路板?
如果正确、应进行何种配置才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、您好!

    使用 BQSTUDIO 时、需要用到 EV2400盒。  它一次只能访问一个 IC。 如果您在启动界面出现时选择充电器、则选择 BQ25798。  BQSTUDIO 不会自动查找充电器。  附件是 BQ25789和 BQ25672的 BQZ (如果此器件不在 BQSTUDIO config folder.e2e.ti.com/.../2045.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25798.bqz 中)

    使用在线充电器 GUI 时、您需要 USB2ANY 盒。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    非常感谢您提供该文件。 它现在都在工作。