This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418094/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5171

工具与软件:

您好!  

我对 LM5170-Q1 IC 的输出电压设置有疑问、我看到 LM5171具有电压反馈引脚、但 LM5170没有该电压反馈引脚。 那么、我们如何在 LM5171中调节输出电压。 您能分享一下这方面的一些看法吗? 在我的实际应用中、我仅使用 LM5171、而仿真我将使用 LM5170、因为 LM5171没有仿真模型。

我正在进行具有 LM5170 IC 的两相升压转换器的 TINA 仿真、这里说明了如何修复输出电压。

 我的输入电压为8V、预期输出电压为14V、负载电流为14A。 如果我改变输入电压、输出电压也将改变、如何调节输出电压。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    LM5171中集成了电压环路误差放大器。 您必须使用外部运算放大器作为 LM5170的外部电压环路。

    有关电压环路的更多详细信息、请参阅 LM5171 EVM 用户指南。  https://www.ti.com/tool/LM5171EVM-BIDIR

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您分享详细信息。 如果您有任何具有电压环路控制功能的 LM5170仿真或参考电路(外部运算放大器作为 LM5170的外部电压环路)、请分享我以添加到我的 Tina 仿真文件中。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    LM5170EVM 用户指南中包含该电压环路 图30。 EVM 原理图第4部分:可选外部电压环路控制电路 .

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    谢谢您、我看到了这个、在您的上一个聊天中提到要参考 LM5171EVM、所以我觉得有点混淆。 好的、谢谢。  我将尝试一下。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    LM5171集成了两个 电压环路放大器、而 LM5170使用分立式放大器。  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    谢谢你。

    此致

    瑞耶斯·K· E