主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5171、
工具与软件:
您好!
我对 LM5170-Q1 IC 的输出电压设置有疑问、我看到 LM5171具有电压反馈引脚、但 LM5170没有该电压反馈引脚。 那么、我们如何在 LM5171中调节输出电压。 您能分享一下这方面的一些看法吗? 在我的实际应用中、我仅使用 LM5171、而仿真我将使用 LM5170、因为 LM5171没有仿真模型。
我正在进行具有 LM5170 IC 的两相升压转换器的 TINA 仿真、这里说明了如何修复输出电压。
我的输入电压为8V、预期输出电压为14V、负载电流为14A。 如果我改变输入电压、输出电压也将改变、如何调节输出电压。
此致
瑞耶斯·K· E