请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46002 工具与软件:
尊敬的支持团队:
在"典型特性"中、25°C 处的"EN VCC 上升 th"大约为0.8V、"EN VCC 下降 th"大约为0.7V。

考虑到上述情况、"电气特性"中似乎存在矛盾。

VEN-VCC-H 的最小值为1.2V。 不是最大值1.2V?
列出的 VEN-VCC-L 的最大值为0.4V。 不是最小值0.4V?
此致、
DICE-K