This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:VEN-LM46002 VCC

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417597/lm46002-ven-vcc

器件型号:LM46002

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在"典型特性"中、25°C 处的"EN VCC 上升 th"大约为0.8V、"EN VCC 下降 th"大约为0.7V。

考虑到上述情况、"电气特性"中似乎存在矛盾。

VEN-VCC-H 的最小值为1.2V。 不是最大值1.2V?
列出的 VEN-VCC-L 的最大值为0.4V。 不是最小值0.4V?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您发现矛盾之处。 此处有一个拼写错误、需要注意进行修复。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:
    感谢您的答复。

    请更正此拼写错误、包括 LM4360x (-Q1)和 LM4600x (-Q1)。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、dice-k、

    我懂了。 感谢您提出这个问题。 我将结束该主题帖。 如果您对她有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Richard