This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041B:LM5041B 相关问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418068/lm5041b-lm5041b-related-issues

器件型号:LM5041B

工具与软件:

您好、

问题1:客户将 LM5041B 用于直流/直流模块电源、其输入电压为48V、输出电压为28V、功率为500W。 容性负载值较大时、约为5000uF。 当模块断电时、输出侧电压将反向。 如何解决该问题?

如下面的波形所示:

黄线表示输出整流器的 VDS、蓝线表示 VGS、紫线表示 VIN 电压

问题2:下面带下划线的说明是否存在问题;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeno、我对此有一些后续问题

    -首先、您能分享原理图以便更好地进行调试吗? 提供原理图后、请指出 输出整流器 、上面的波形中显示了哪个 Vds 和 Vgs 电压。 另外、请指出容性负载、我想这是您原理图中的输出电容。

    -其次,您能解释一下您说"输出电压反向"的意思吗? 您能否提供波形?

    -第三,你是如何为器件提供 VIN 电压的? 您是否正在使用电源? 根据您的波形、VIN 将下降、这将使 UVLO 引脚降至2.5V 阈值、然后器件将停止开关(如您的波形所示)。

    -最后,关于 DS 中提到的描述,它解释了如果 UVLO 引脚( 2.5V )触发 UVLO, LD、HD、PUSH 和 PULL 引脚将为低电平。

    谢谢你