请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041B 工具与软件:
您好、
问题1:客户将 LM5041B 用于直流/直流模块电源、其输入电压为48V、输出电压为28V、功率为500W。 容性负载值较大时、约为5000uF。 当模块断电时、输出侧电压将反向。 如何解决该问题?
如下面的波形所示:
黄线表示输出整流器的 VDS、蓝线表示 VGS、紫线表示 VIN 电压

问题2:下面带下划线的说明是否存在问题;


谢谢!