Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z610
工具与软件:
您好!
我们在 I2C 中以100kHz 实现良好的通信 :

在红色矩形中、该帧是0xAB 帧。 在黄色圆圈中、它是 BQ 的 ACK。
不过、BQ28z610在400kHz 时存在 I2C 问题:
使用了2k Ω 的上拉电阻。

在红色矩形中、该帧是0xAB 帧。 黄色圆圈中 没有 BQ 的 ACK。
500欧姆的上拉电阻 用于提高框架的质量;但没有改善信息的接收。

此外、我们检查了上升和下降时间。 还不错。
我们使用微型 Arduino、且 阈值电压符合要求。
最后、我们具有高达150kHz 的良好通信。 除此之外、BQ 没有响应。 您能告诉我们原因吗?
此致、