This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:以400kHz 频率进行通信不起作用

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413899/bq28z610-r1-communication-at-400khz-doesn-t-work

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z610

工具与软件:

您好!  

我们在 I2C 中以100kHz 实现良好的通信 :

在红色矩形中、该帧是0xAB 帧。 在黄色圆圈中、它是 BQ 的 ACK

不过、BQ28z610在400kHz 时存在 I2C 问题:

使用了2k Ω 的上拉电阻。

 

在红色矩形中、该帧是0xAB 帧。 黄色圆圈中 没有 BQ 的 ACK。

500欧姆的上拉电阻 用于提高框架的质量;但没有改善信息的接收。

此外、我们检查了上升和下降时间。 还不错。

我们使用微型 Arduino、且 阈值电压符合要求。


最后、我们具有高达150kHz 的良好通信。 除此之外、BQ 没有响应。 您能告诉我们原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我们分享一下测量仪表中的 gg 文件吗? 我们希望确保监测计配置为400kHz 模式。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在您的评论之后、我从 OperationStatus 中检查了'XM'位。 实际上、该位被禁用了。 校正后、 400kHz 下的通信正常。

    但是、我不明白禁用此功能的好处。 因为我检查了功耗、例如没有差别。

    此致、

    Charles-Elie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不确定您指的是什么 XM 位、除非您指的是"XL"位。 "XL"位指示是 启用还是禁用400kHz 通信。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我想谈谈 XL 而不是 XM (错过点击)。
    您能告诉我是否有兴趣激活此选项吗? 换句话说、为什么不始终激活400kHz 功能呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在正常模式下不建议使用400kHz 模式、仅建议在 ROM 模式下使用(为了加快固件编程)

    此致、

    Adrian