This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411235/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

MPN:BQ76952

  1. 为什么要使用两个温度多项式进行热敏电阻测量? 附加了片段以供 参考。 是否用于两个单独温度范围的分段多项式拟合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    给出的第一个系数应为分子、而给出的第二个系数应为分母。 它不是两个单独范围的分段多项式。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    1、A 系数(degree 4)用于分子多项式、B 系数(degree 3)用于分母多项式。 这种理解是否正确?
     kΩ、该公式将输入电阻以千欧姆(k Ω)为单位 、将温度以摄氏度为单位。  使用 Rational 函数的摄氏(°C)、其中分子是4度多项式、分母是3度多项式。 理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    1.是的,正确。

    2.是的,这听起来是正确的。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  
    1. TI 是否会推荐任何工具来计算这些参数。
    2.请确认输入为千欧姆(kΩ Ω)而不是(Ω Ω)欧姆。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    1.请参考此内容: BQ769x2热敏电阻系数计算器。 此 BQ769x2热敏电阻系数计算器工具常见问题解答 可能也很有用。

    2.输入电阻应为欧姆。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 python 和来拟合以下公式:   

    DEF model_func (x、A1、A2、A3、A4、 A5、B1、B2、B3、B4):
    返回(A1*x**4+A2*x**3+A3*x**2+A4*x**1+A5)/(B1*x**3+B2*x**2+B3*x**1+B4)

    我得到了以下结果:  

    安装参数:[-1.635026e-07 -2.614871e-01 1.483804e+03 1.533375e+08 1.806176e+11
    5.243692e-03 3.645929e+02 2.145597e+06 8.593916e+08] 

    但使用 TI 工具时、它会如下所示:、
    bestmaxerr = 0.19999999999998863
    bestA [A1 A2 A3 A4 A5]=[-16652 31696 -27396 26315 1714]
    bestB [B1 B2 B3 B4]=[-2212 4016 -4175 4626]
    ADC0 = 11703

    使用了以下文本文件:

    配置:

    ProcessingType=7
    Rpullup=18k

    热敏电阻:

    电阻数量(欧姆)
    203750.0
    192049.0
    181156.0
    171001.0
    161522.0
    152664.0
    144377.0
    136617.0
    129343.0
    122518.0
    116110.0
    110088.0
    104425.0
    99096.0
    94078.0
    89350.0
    84892.0
    80688.0
    76720.0
    72973.0
    69434.0
    66089.0
    62926.0
    59935.0
    57104.0
    54425.0
    51888.0
    49484.0
    47206.0
    45047.0
    43000.0
    41057.0
    39214.0
    37465.0
    35804.0
    34226.0
    32727.0
    31303.0
    29949.0
    28661.0
    27513.0
    26271.0
    25162.0
    24107.0
    23101.0
    22144.0
    21231.0
    20362.0
    19533.0
    18742.0
    18016.0
    17269.0
    16583.0
    15928.0
    15302.0
    14704.0
    14134.0
    13588.0
    13067.0
    12568.0
    12092.0
    11636.0
    11199.0
    10782.0
    10382.0
    10000.0
    9633.0的协同工作
    9282.0
    8946.0
    8623.0
    8314.0
    8018.0
    7734.0
    7461.0
    7199.0
    6948.0
    6707.0
    6476.0
    6254.0
    6040.0
    5835.0
    5638.0
    5449.0
    5267.0
    5091.0
    4923.0
    4761.0
    4605.0
    4455.0
    4311.0
    4168.0
    4038.0
    3909.0
    3785.0
    3665.0
    3550.0
    3439.0
    3332.0
    3229.0
    3129.0
    3033.0
    2941.0
    2851.0
    2765.5.
    2682.0
    2602.0
    2524.0
    2449.0
    2377.0
    2307.0
    2240.0
    2175.0
    2112.0
    2051.0
    1992.0
    1935.0
    1880.0
    1827.0
    1776.0
    1726.0
    1678.0
    1632.0
    1587.0
    1543.0
    1501.0
    1461.0
    1421.0
    1383.0
    1346.0
    1310.0
    1275.0
    1242.0
    1209.0
    1178.0
    1147.0
    1117.0
    1089.0
    1061.0
    1034.0
    1008.0
    983.0
    958.0
    934.0
    911.0
    889.0

    温度(°C)
    -40.0
    -39.0
    -38.0
    -37.0
    -36.0
    -35.0
    -34.0
    -33.0
    -32.0
    -31.0
    -30.0
    -29.0
    -28.0
    -27.0
    -26.0
    -25.0
    -24.0
    -23.0
    -22.0
    -21.0
    -20.0
    -19.0
    -18.0
    -17.0
    -16.0
    -15.0
    -14.0
    -13.0
    -12.0
    -11.0
    -10.0
    -9.0
    -8.0
    -7.0
    -6.0
    -5.0
    -4.0
    -3.0
    -2.0
    -1.0
    0.0
    1.0
    2.0
    3.0
    4.0
    5.0
    6.0
    7.0
    8.0
    9.0
    10.0
    11.0
    12.0
    13.0
    14.0
    15.0
    16.0
    17.0
    18.0
    19.0
    20.0
    21.0
    22.0
    23.0
    24.0
    25.0
    26.0
    27.0
    28.0
    29.0
    30.0
    31.0
    32.0
    33.0
    34.0
    35.0
    36.0
    37.0
    38.0
    39.0
    40.0
    41.0
    42.0
    43.0
    44.0
    45.0
    46.0
    47.0
    48.0
    49.0
    50.0
    51.0
    52.0
    53.0
    54.0
    55.0
    56.0
    57.0
    58.0
    59.0
    60.0
    61.0
    62.0
    63.0
    64.0
    65.0
    66.0
    67.0
    68.0
    69.0
    70.0
    71.0
    72.0
    73.0
    74.0
    75.0
    76.0
    77.0
    78.0
    79.0
    80.0
    81.0
    82.0
    83.0
    84.0
    85.0
    86.0
    87.0
    88.0
    89.0
    90.0
    91.0
    92.0
    93.0
    94.0
    95.0
    96.0
    97.0
    98.0
    99.0
    100.0
    101.0
    102.0
    103.0
    104.0

    我发现系数之间没有任何相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    您可能无法看到这些系数之间的相关性、因为我们自己的计算器工具包含器件的其他内部因子、而这些因子未包含在该公式中且为专有。  

    此致、
    Alexis