This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610电源路径问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416068/bq24610-bq24610-power-path-problem

器件型号:BQ24610

工具与软件:

BQ24610未连接到电池。 当仅使用15V 输入时、VSYS 电压输出会波动、无法驱动负载。

现在充电功能一般、我只想在没有电池的情况下兼容、不会改变其他的设计。

此文件是原理图

e2e.ti.com/.../3580.design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些问题和评论:

    系统负载是多少? 它牵引了多大的电流?

    系统负载功能是否在连接蓄电池的情况下工作?

    C311应该为10 μ F。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该负载需要至少1A 的电流。
    您是否认为输出电容太小? 但我向 sys 路径添加了10uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定该原理图参考的是什么、但在原理图中、您的系统负载上包含这些电容器:

    这两个电容器应该都是10 μ F。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我这样是否可以解决此问题。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然存在问题。
    使用15V 适配器为3节电池充电没有问题、它已成功批量生产。

    在新项目中、不再需要电池、但他们希望继续使用该设计。

    使用15V 适配器时、VSYS 可以正常供电、而 STAT1指示灯不亮。 但是、使用12V 适配器时、VSYS 无法正常供电、STAT1指示灯亮起、可以听到异常声音(我不确定是芯片还是电感产生的声音)。

    所以。

    我需要在设计中修改哪些器件、以便12V 适配器可以在不连接电池的情况下正常为系统供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 为什么在未连接电池时15V 适配器的 SRN 电压为12.5V、而12V 适配器的 SRN 电压为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我认为这与 VFB 上的电阻分压器有关、如果您将其更改为支持2节电池而不是3节电池、这是否可以解决该问题?

    即使未连接电池、器件也会尝试将 VBAT 端子调节到3节电池电压(12.6V)。 由于这是降压充电器、因此输入低于输出。 输入=12V、输出=12.6。 因此、器件在调节输出电压时遇到问题。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、调整反馈电阻后一切都顺利。 我的所有问题都已解决。

    此致、

    Christian