Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 工具与软件:
我对 tps92692-Q1有疑问。
在设置输出电流时、数据表显示要使用
ILED = VIADJ /(14 * RCS)。
我知道 VIADJ 可以按照进行计算
VIADJ = RADJ1 /(RADJ1 + RADJ2)* VREF
・是否可以将 ILED 仅基于外部元件 RADJ1、RADJ2和 RCS 的精度?
・我可以考虑将 VREF 内置在4%以内吗?
此致、