This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692 ILED

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418945/tps92692-q1-tps92692-iled

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

我对 tps92692-Q1有疑问。

在设置输出电流时、数据表显示要使用

ILED = VIADJ /(14 * RCS)。

我知道 VIADJ 可以按照进行计算

VIADJ = RADJ1 /(RADJ1 + RADJ2)* VREF


・是否可以将 ILED 仅基于外部元件 RADJ1、RADJ2和 RCS 的精度?

・我可以考虑将 VREF 内置在4%以内吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我可以考虑 ILED 仅基于外部组件 RADJ1、RADJ2和 RCS 的精度吗?

      *是

    -我可以考虑 VREF 内置到4%吗?
      *此处是 VREF 的预期电压范围


    较低 VREF 与结温的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    此计算是否正确?(包括部件精度)

    第一步

    VIADJ = RADJ1[±1%]/(RADJ1[±1%] + RADJ2[ ±1%])* VREF[±4%]

    第二步

    ILED = VIADJ /(14 *RCS[±1%])

    * VIADJ 是 fisrt step 的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对!