This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:TPS2379DDA

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414475/tps2379-tps2379dda

器件型号:TPS2379
Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A

工具与软件:

e2e.ti.com/.../IP-Speaker-6Sep2024.rar

我们已实施了 PoE 和直流电源来操作我们的电路板。 如果您申请查看布局中的 PoE 部分、请将您的反馈意见分享给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、  

    感谢您发送编修!

    我会先介绍一下 PoE PD 器件、下周早些时候与您联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    感谢您的答复。 我期待您的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    Diang 已离职、下周早些时候会再来、届时请期待他的回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon & Diang:

    谢谢你的答复,指出。 正在等待您的评论。

    此致、

    Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    温和的休息!!

    请尽早查看布局并向我们分享您的反馈。 我们的设计已暂停、我们期待您的反馈。 希望您理解。

    此致、

    Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    感谢您的耐心等待!

    我想知道您的 PoE 电源是什么吗? 我已经查看了 TPS2379相关电路、请查看下面的注释。 此外、如果您还没有查看 UCC2897A 电路、我可以帮助您进行转让。  

    1. VDD - VSS 之间的电容需要是50–120nF、现在电容是200nF。 此外、周期中的100V Y 电容器将使隔离级别低于2kV (如 C706)。 建议不要在循环区域中添加电容或使用2kV pF 电平电容器。



    2.建议 EARTH 和以太网终端的2kV 隔离距离为1.524mm 或更长。


    3.建议切屑中心下方不要有过孔。 尤其是要避免接地位于芯片下方且距离小于1.524mm。



    4.如果电流高于1A、建议使用0805或更大尺寸的0欧姆电阻、以降低电导损耗并增加布局线。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的建议、

    我们设计了60W 的 PoE。

     还需要查看 UCC2897A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    我会将您的问题转发给  UCC2897A 团队。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您希望我们审阅的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好、请查看随附的 Altium 文件并查看 PoE 交换机控制器部分、分享您的反馈。

    e2e.ti.com/.../IP_5F00_SPEAKER-_2800_9_2D00_25_2D00_2024-1_2D00_29_2D00_53-PM_2900_.zip

    谢谢、此致、

    Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看 UCC2897A 部分的文件。 这通常需要几天的时间,在一周内。 届时我会作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    感谢您的答复。 我们正在等待您的反馈。

    此致、

    Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是 GND 和 PGND 连接成为了一个大问题。 数据表建议将 GND 和 PGND 连接到封装下方的两个引脚上。 您实际上是通过多层铜多边形获得的。 我建议您遵循数据表、因为铜多边形平面无法避免 GND 和 PGND 之间的电流交叉流动、这会产生噪声并影响连接到 GND 的弱信号。 建议仅在 IC 下方的两个引脚上连接 GND 和 PGND。 GND 的铜多边形仅连接到 GND 的返回路径、PGND 的铜多边形仅连接到 PGND 的返回路径、以避免电流交叉流动以更大限度地降低相关噪声、或者有多个环路用于连接、这会导致接地漂移、然后是很难解决的另一个可能噪声。

    请进行此更改、并将更改后的布局发送给我以进行另一次审查。