This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:在低温下、零电流有偏差

Guru**** 2579295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418410/bq3050-at-low-temperatures-zero-current-has-deviation

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我们实际上在低温下测试了 BQ8050、发现了零电流偏差。 我们想知道为什么会发生这种情况,并希望得到答复。

下面是详细步骤和一些数据

   步骤1:让当前验证的电池组在室温下停留 48小时 、电池组温度稳定后、观察样本的零电流变化并记录数据

   步骤2:让同一个电池包放置在一个约-15℃ 的温度箱中48小时,使电池包可以完全冷却 ,电池包温度稳定后,观察样品的零电流变化并记录数据

            

    对于一些具有低电流阈值的项目、这会导致我们在低温下的容量计算中出现偏差。 我们想知道造成这种现象的原因、是否有办法避免这种现象

期待您的回复! 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计的偏移误差为典型值10uV、偏移误差漂移为最大 0.5uV/°C

    您的感应电阻器的值是多少? 虽然没有电流流动、但在知道电流是否在额定限值范围内之前、必须知道电量监测计用于将感应电阻器上的电压转换为 mA 的刻度。 如果电流为零(由于失调电压误差)、电量监测计仍将测量电压(错误)、因此它会将该错误电压转换为现实中不存在的电流。 根据此比例因子(取决于您的检测电阻)、您的数字可能会过大或正常。

    在任何情况下、电量监测计都会执行自动偏移校准(在某些条件下、例如 SCL 和 SDA 都变为低电平)、因此如果您确保 SCL 和 SDA 都为低电平、则应尽可能减小此误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 多米尼克·哈特尔11.

    感谢您的答复。 下面是我的答案和一些问题

    我们的 检测电阻为1 mΩ。 表中的电流实际上已经乘以2

    假设电池组的温度为25摄氏度、 偏移误差漂移为 10uV。  

      如果是-15摄氏度、 最大?μ V 的偏移误差漂移是多少

      如果是 60摄氏度、 最大?μ V 的偏移误差漂移是多少

    无通信的情况下、由于存在外部上拉电阻、SCL 和 SDA 处于高电平。 您提到了 " 电量监测计会执行自动偏移校准(在某些条件   下、例如 SCL 和 SDA 都变为低电平)、因此如果您确保 SCL 和 SDA 都为低电平、则应尽可能减小此误差"

    期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 多米尼克·哈特尔11.

    我还有另一个相关的问题、希望您可以帮助我解决

    为 BQ8050设置的库仑计数器死区值是多少?我们担心如果此值设置得太低、低温时将出现错误、这将导致 SOC 不准确以及 我们应设置什么值

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1m Ω 的传感电阻器意味着、相对于您测量的电流、所有库仑计数器 ADC 误差都相当高。 这通常用于电流非常大的应用、因此由小型感应电阻器引起的有效误差可以忽略不计。 如果误差不能忽略不计、则建议使用10m Ω 等检测电阻、这会将偏移误差(以电流为单位)降低10倍。

    偏移误差漂移相对于校准偏移的最后一个温度。 因此、如果在25摄氏度下触发偏移校准、然后温度降至-15摄氏度、温度差将是40摄氏度 如果温度上升到60度、则温度差为35度 您可以使用温差计算温度变化引起的偏移误差。

    SCL/SDA 高电平情况通常在系统处于睡眠状态(不是电量监测计、而是实际应用)时发生、其中主机 uC 关闭总线电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以设置死区值。 bq3050的默认为3mA。 bq8050没有死区参数、因为该版本不附带 TI 的 FW。 请注意、死区值不影响库仑计数。 它所做的只是影响测量仪表*报告*的当前情况。