This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:发生接收线路故障的器件显示对地短路

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, HD3SS3220, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417339/hd3ss3220-part-failing-with-receive-lines-show-short-to-ground

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04、TPD4E02B04

工具与软件:

我们已经在多个器件上将 HD3SS3220与 TUSB1002ARGE 和 USB type C 连接器结合使用了一段时间。 最近、我们的器件出现故障、USB 连接只能单向工作。  

多路复用器芯片 HD3SS3220由于某种原因而损坏-发生故障时、芯片内的一条或多条接收线路会出现接地短路。

您以前是否见过此类问题、以及可能导致此类故障的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amandeep、您好!

    能否发送此器件的相关原理图或布局?

    这是新问题吗、以前此器件在该系统中没有问题?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的到来。 这是原理图中的快照。 我们遵循 MUX 芯片的建议上电序列。 3.3V 之前电压为5V。 器件用于多种产品已有多年历史。 我们最近在一款产品上发现了问题、在初始产品测试期间、几乎有50%的器件随机出现故障。  

    不知道如何共享布局。

    谢谢

    Amandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amandeep、您好!

    我可以通过 E2E 向您发送朋友请求、您可以根据需要向我发送布局文件。 通常、我们使用 Allegro 或 Altium。

    我遇到的一个问题是您如何确定 芯片内部的 RX 引脚短接至 GND。 您是否执行了 xrays、或者可能是其他方法? 如果这些已经运行好了几年,只是现在有问题,这肯定是有点奇怪. 如果您能让我知道您是如何确定 RX 引脚被短接的、或许可以对良好 V 进行一些比较 损坏的板/部件、这将帮助我们确定问题。 您知道这些器件本身是否正常启动、然后可能被其他器件损坏吗? 您在制造工艺方面是否有任何变化?

    我会同时审阅此原理图、看看我是否发现了任何问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    短路通过使用万用表确定。 在正常单元上、在二极管测试设置上使用万用表测量从 GND 到 Rx 引脚的压降为~0.6V。 在糟糕的装置上、它显示几乎没有电压短路。  从电路板上移除器件、以确认器件本身发生短路。
    由于 出现此问题、我们要求我们的合约板制造商在安装和上电之前测试器件、以便器件启动正常、但在上电/测试后损坏。  

    谢谢

    Amandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amandeep、您好!

    是否 在数据通道上使用 TPD1E01B04 ESD 二极管来实现 ESD 保护? 查看这些二极管的数据表可以发现、钳位电压的范围可能是7V 至15V 之间的任何值。 对于 HD3SS3220上的 RX 引脚、RX 引脚可承受的最大电压为2.5V。 这听起来可能是问题所在、RX 线路上存在 ESD 冲击、可导致器件损坏并将引脚接地短路。

    我们通常建议为这些线路使用钳位电压为3V 的 ESD 二极管、这样一来、如果低于3V、只能通过很小的额外电压裕量。

    如果您认为这是可能的原因、请告诉我。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您指出这一点-是的、我们使用  TPD1E01B04 器件来实现 ESD 保护。

    HD3SS3220产品页面下的 USB 接口 ESD 和浪涌保护(修订版 B)应用手册介绍了2种推荐用于在10Gbps 数据速率下保护超高速线对的 ESD 器件、这两种器件都具有更高的钳位电压。

    TPD4E02B04 (第10页)
    在 HD3SS3220数据表第37页中直接推荐
    IO-GND 钳位电压范围= 6.6-8.8V
    线路电容范围:0.25-0.33pF

    TPD1E01B04 (第12页)
    IO-GND 钳位电压范围= 7-15V
    线路电容范围:0.18pF 至0.23pF

    TI 对于 ESD 保护器件是否有任何更新的建议、您能否推荐具有3V 钳位范围的器件?

    谢谢

    Amandeep

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amandeep、您好!

    目前、对于我们的终端、我们通常推荐使用钳位电压为3V 的 PUSB3FR4。 如果可能、我建议在一些电路板上使用这些 ESD 二极管进行测试、看看这样是否可以解决问题。 如果是、则损坏可能是由 ESD 造成的。

    如果这听起来是测试此性能的好方法、请告诉我!

    谢谢!

    Ryan