主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04、TPD4E02B04
工具与软件:
我们已经在多个器件上将 HD3SS3220与 TUSB1002ARGE 和 USB type C 连接器结合使用了一段时间。 最近、我们的器件出现故障、USB 连接只能单向工作。
多路复用器芯片 HD3SS3220由于某种原因而损坏-发生故障时、芯片内的一条或多条接收线路会出现接地短路。
您以前是否见过此类问题、以及可能导致此类故障的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们已经在多个器件上将 HD3SS3220与 TUSB1002ARGE 和 USB type C 连接器结合使用了一段时间。 最近、我们的器件出现故障、USB 连接只能单向工作。
多路复用器芯片 HD3SS3220由于某种原因而损坏-发生故障时、芯片内的一条或多条接收线路会出现接地短路。
您以前是否见过此类问题、以及可能导致此类故障的原因。
Amandeep、您好!
我可以通过 E2E 向您发送朋友请求、您可以根据需要向我发送布局文件。 通常、我们使用 Allegro 或 Altium。
我遇到的一个问题是您如何确定 芯片内部的 RX 引脚短接至 GND。 您是否执行了 xrays、或者可能是其他方法? 如果这些已经运行好了几年,只是现在有问题,这肯定是有点奇怪. 如果您能让我知道您是如何确定 RX 引脚被短接的、或许可以对良好 V 进行一些比较 损坏的板/部件、这将帮助我们确定问题。 您知道这些器件本身是否正常启动、然后可能被其他器件损坏吗? 您在制造工艺方面是否有任何变化?
我会同时审阅此原理图、看看我是否发现了任何问题。
谢谢!
Ryan
Amandeep、您好!
是否 在数据通道上使用 TPD1E01B04 ESD 二极管来实现 ESD 保护? 查看这些二极管的数据表可以发现、钳位电压的范围可能是7V 至15V 之间的任何值。 对于 HD3SS3220上的 RX 引脚、RX 引脚可承受的最大电压为2.5V。 这听起来可能是问题所在、RX 线路上存在 ESD 冲击、可导致器件损坏并将引脚接地短路。
我们通常建议为这些线路使用钳位电压为3V 的 ESD 二极管、这样一来、如果低于3V、只能通过很小的额外电压裕量。
如果您认为这是可能的原因、请告诉我。
谢谢!
Ryan
您好、Ryan、
感谢您指出这一点-是的、我们使用 TPD1E01B04 器件来实现 ESD 保护。
HD3SS3220产品页面下的 USB 接口 ESD 和浪涌保护(修订版 B)应用手册介绍了2种推荐用于在10Gbps 数据速率下保护超高速线对的 ESD 器件、这两种器件都具有更高的钳位电压。
TPD4E02B04 (第10页)
在 HD3SS3220数据表第37页中直接推荐
IO-GND 钳位电压范围= 6.6-8.8V
线路电容范围:0.25-0.33pF
TPD1E01B04 (第12页)
IO-GND 钳位电压范围= 7-15V
线路电容范围:0.18pF 至0.23pF
TI 对于 ESD 保护器件是否有任何更新的建议、您能否推荐具有3V 钳位范围的器件?
谢谢
Amandeep