This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:如何连接到具有5V 电源的微控制器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418126/bq25750-how-can-i-connect-to-a-microcontroller-with-a-5v-power-supply

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

如何使用5V 电源连接到微控制器?
您有什么建议吗?
以下参考文档似乎表明、假设使用的是3V 电源微控制器。

——
参考文献1
SLUSDY3 - 2023年12月第15页
上拉电源轨3.3V
——
参考文献2.
SLUAAX5 - 2024年8月第6页
应用手册:如何使用两者之间的 MCU 为智能电池充电以转换 SMBus 或 I2C
图3-4 MSPM0L1306的典型应用方框图
——

此致、
Tamura Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamura:

    [quote userid="613393" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418126/bq25750-how-can-i-connect-to-a-microcontroller-with-a-5v-power-supply 如何连接到具有5V 电源的微控制器?

    我在这个问题上感到困惑、您是否可以使用5V 电源作为上拉轨?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian-San:

    感谢您的答复。

      Christian 说:

     您是否想问、您是否可以使用5V 电源作为上拉电源轨?

    是的、我想确认一下、只是为了确保我可以使用5V 电源作为上拉电源轨。

    顺便说一下、我知道绝对最大额定值规定 SCL 和 SDA 最大值为6V。


    此致、
    Tamura Go

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamgoh

    是的、您应该能够使用5V 上拉电源轨。

    此致、

    Christian。