Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306
工具与软件:
您好!
如何使用5V 电源连接到微控制器?
您有什么建议吗?
以下参考文档似乎表明、假设使用的是3V 电源微控制器。
——
参考文献1
SLUSDY3 - 2023年12月第15页
上拉电源轨3.3V
——
参考文献2.
SLUAAX5 - 2024年8月第6页
应用手册:如何使用两者之间的 MCU 为智能电池充电以转换 SMBus 或 I2C
图3-4 MSPM0L1306的典型应用方框图
——
此致、
Tamura Go