Other Parts Discussed in Thread: TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62827 工具与软件:
先生
我们计划仅通过使能引脚使 TPS62827开启(VIN 在 EN 高电平之前上电、EN 不是来自 VIN 而是来自额外的 I/O 电源)
如数据表中所述、"请勿使使使能引脚悬空"
我们打算将大约100k Ω 的下拉电阻连接到 EN、以避免在任何情况下悬空。
连接下拉电阻器是否有意义?
或者您的建议是什么? EN 悬空。
谢谢
此致
本